사용자 그룹에 개체 표시

특정 사용자만 액세스할 수 있는 그래픽 개체를 만듭니다.
필수 구성 요소
특정 사용자 그룹에만 표시할 그래픽 개체를 추가합니다.
예를 들어 관리자 그룹 구성원만 볼 수 있는
AdminPane
개체를 만듭니다.
  1. 사용자 그룹에 개체를 표시하려면
  2. 창에서 그래픽 개체를 선택합니다.
    예를 들어
    AdminPane
    을 선택합니다.
  3. 창에서
    표시
    속성과
    별칭
    {Session}
    세션
    그룹
    TargetGroup
    간에 동적 링크를 만듭니다.
    TargetGroup
    그래픽 요소를 표시할 사용자 그룹입니다. 예를 들어
    관리자
    입니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
그래픽 개체의
표시
속성에는 부울 값이 있습니다. 런타임 시 현재 사용자가 선택한 그룹의 일부인 경우 런타임 시 속성 값이
참
으로 설정되고 개체가 UI에 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal