세로 레이아웃 구성
가로 레이아웃을 구성하려면 가로 레이아웃 개체를 추가하고, 하위 개체를 추가한 다음, 속성을 조정합니다.
- 프로젝트 보기에서 세로 레이아웃 개체를 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- (선택 사항)속성에서 하위 그래픽 개체 배포 방법을 설정합니다.
- 콘텐츠 맞춤:
- 상단 맞춤. 하위 개체를 세로 레이아웃의 상단에 고정합니다.

- 가운데 맞춤. 하위 개체를 세로 레이아웃의 가운데에 고정합니다.

- 하단 맞춤. 하위 개체를 세로 레이아웃의 오른쪽에 고정합니다.

- 줄 바꿈. 세로 레이아웃 높이에 맞지 않는 경우 하위 개체를 줄 바꿈합니다.참으로 설정된 줄 바꿈
거짓으로 설정된 줄 바꿈
- 가로 간격. 세로 레이아웃의 줄 바꿈된 하위 개체 열 사이의 가로 공간입니다.

- 세로 간격. 가로 레이아웃 하위 개체 사이의 세로 공간입니다.

vertical
vertical layout
의견을 작성 부탁드립니다.