레이블 만들기

로그인한 사용자의 로케일에 맞게 조정된 형식으로 온도를 표시하는 레이블을 만듭니다.
  1. 레이블 만들기:
    1. 프로젝트 보기
      에서
      MainWindow (type)
      를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      기본 컨트롤
      레이블
      을 선택합니다.
    2. 레이블 위로 마우스를 가져가서
      편집 아이콘
      을 선택하고
      TemperatureLabel
      를 입력합니다.
  2. 레이블 변수 만들기:
    1. 속성
      에서 상단의
      검은색 추가 아이콘
      를 선택하고
      아날로그 변수
      를 선택합니다.
    2. EU 모드
      지역화
      를 사용하여
      아날로그변수1
      속성과 실제
      아날로그변수1
      변수 사이에 복합 동적 링크를 만듭니다.
      EU 모드 메뉴가 확장되고 지역화 옵션이 선택된 아날로그변수1에 대한 동적 링크 구성.
      동적 링크
      ProjectName
      모델
      아날로그변수1
      설정 아이콘
      EU 모드
      지역화
  3. 문자열 포맷터를 사용하여
    텍스트
    와
    아날로그변수1
    간에 복합 동적 링크를 만듭니다.
    두 개의 동적 링크가 있는 문자열 포맷터 노드: 하나는 아날로그변수1에 연결되고 다른 하나는 EngineeringUnits DisplayName에 연결되며, "{0} {1}" 형식을 사용하여 값을 결합합니다.
    문자열포맷터1
    {0} {1}
    {0} 동적 링크
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    아날로그변수1
    {1} 동적 링크
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    아날로그변수1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal