데이터 그리드 만들기
이벤트 로거를 통해 수집된 데이터로 그리드를 만듭니다.
팁:
이 위젯을 처음부터 만드는 대신
템플릿 라이브러리
에서 경보 이벤트 로거
를 추가하고 이를 알맞게 수정할 수 있습니다.- 데이터 그리드 만들기:
- 프로젝트 보기에서MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 속성에서모델변수와 간에 동적 링크를 만듭니다.
- 복합 동적 링크를 만듭니다.

- 문자열포맷터1
- 형식
- SELECT ActiveState_Id, AckedState_Id, ConfirmedState_Id, Time, Severity, {0:sql_identifier} AS Message FROM "EventLogger1" ORDER BY "Time" DESC
- {0} 문자열포맷터1
- 형식
- Message_{0}
- {0} 동적 링크
- {Session}/User/LocaleIds[0]
동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 데이터 그리드 열 구성:
- 활성 상태 열 구성:
- 속성에서데이터그리드열1을 두 번 클릭하고ActiveState를 입력합니다.
- 데이터항목템플릿아래에 복합 동적 링크를 만듭니다.
- 제목을Active State로 설정합니다.
- 확인된 상태 열 구성:
- 속성에서열옆에 있는를 선택하고
텍스트 열을 선택합니다. - 데이터그리드열1을 두 번 클릭하고AckedState를 입력합니다.
- 데이터항목템플릿아래에 복합 동적 링크를 만듭니다.
- 제목을Acked State로 설정합니다.
- 확인된 상태 열 구성:
- 속성에서열옆에 있는를 선택하고
텍스트 열을 선택합니다. - 데이터그리드열1을 두 번 클릭하고ConfirmedState를 입력합니다.
- 데이터항목템플릿아래에 복합 동적 링크를 만듭니다.
- 제목을Confirmed State로 설정합니다.
- 시간 열 구성:
- 속성에서열옆에 있는를 선택하고
텍스트 열을 선택합니다. - 데이터그리드열1을 두 번 클릭하고Time을 입력합니다.
- 텍스트와 간에 동적 링크를 만듭니다.노트:동적 링크 하위 경로 삽입...필드에Time을 입력합니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 제목을Time으로 설정합니다.
- 메시지 열 구성:
- 속성에서열옆에 있는를 선택하고
텍스트 열을 선택합니다. - 데이터그리드열1을 두 번 클릭하고Message를 입력합니다.
- Message와 간에 동적 링크를 만듭니다.노트:동적 링크 하위 경로 삽입...필드에Message를 입력합니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 제목을Message로 설정합니다.
- 심각도 열 구성:
- 속성에서열옆에 있는를 선택하고
텍스트 열을 선택합니다. - 데이터그리드열1을 두 번 클릭하고Severity를 입력합니다.
- Severity와 간에 동적 링크를 만듭니다.노트:동적 링크 하위 경로 삽입...필드에Severity를 입력합니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 제목을Severity로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.