변경 사항 저장 및 커밋

진행 상황을 저장하고 로컬 버전 관리 리포지토리에 변경 사항을 커밋합니다.
  1. 도구 모음에서
    저장 및 커밋 아이콘
    저장 및 커밋
    를 선택합니다.
  2. 필요한 경우 프롬프트에서
    FactoryTalk Optix Studio 옵션 열기
    를 선택하여 사용자 이름 및 이메일을 구성합니다.
    사용자 이름과 이메일은 리포지토리에 변경 사항을 커밋하는 데 필요합니다.
  3. 의미 있는 커밋 메시지를 입력합니다.
    예를 들어,
    Configured quick start project
    를 입력합니다.
  4. 확인
    을 선택합니다.
커밋 기록을 보고 프로젝트를 커밋으로 복원하려면
기록 보기 아이콘
기록 보기
를 선택합니다.
커밋 기록
창의 왼쪽에는 구성 커밋 목록이 표시되고 오른쪽에는 프로젝트 구조 트리가 표시됩니다. 하단에 복원 버튼이 보입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal