SELECT 절

SELECT
문은
ALL
및
DISTINCT
세트 수량자를 지원합니다.
CASE
및
WHEN
식은 사용할 수 없습니다.
  • FROM
    팁:
    FROM
    및
    IN
    조건자에 대해 하위 쿼리를 사용할 수 있습니다.
    FROM
    절은 필수이고 다른 절은 선택 사항입니다.
    절의 순서는 다음과 같아야 합니다.
    FROM
    ,
    WHERE
    ,
    GROUP
    ,
    HAVING
    ,
    ORDER
    ,
    LIMIT
    .
  • JOIN
  • AS
    팁: 테이블 및 열에 대한 별칭은 일반 식별자와 구분 식별자를 지원합니다.
  • WHERE
  • GROUP BY
  • ORDER BY
  • 다음을 포함한 함수를 설정합니다.
    COUNT
    ,
    MAX
    ,
    MIN
    ,
    AVG
    및
    SUM
    .
  • HAVING
  • LIMIT
    팁:
    레코드 수를 제한하려면
    LIMIT OFFSET
    변형을 사용합니다. 오프셋은 선택 사항이며 기본값은
    0
    입니다.
    예를 들어
    SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10
    은 레코드 번호 10부터 시작하여 1,000개의 레코드를 반환합니다.

지원되는 기능

지원되는 SELECT 기능
예상 동작
예상 동작을 달성하기 위한 쿼리
테이블에서 모든 열을 검색합니다.
SELECT * FROM Table1;
테이블에서 특정 열을 검색합니다.
SELECT Column1, Column2 FROM Table1;
가독성을 높이기 위해 열 별칭을 사용합니다.
SELECT Column1 AS Alias1, Column2 AS Alias2 FROM Table1;

지원되지 않는 기능

  • DISTINCT를 사용하여 고유 값을 검색합니다.
  • 조건부 논리를 위해 CASE 식을 사용합니다.

예제

다음은
SELECT
절의 예입니다.
SELECT * FROM Table1
SELECT *, Timestamp AS T FROM Table1
SELECT Column1 FROM Table1
SELECT *, 10 FROM Table1
SELECT 10, * FROM Table1
SELECT *, 'text value' FROM Table1
SELECT COUNT(*) FROM Table1
SELECT DISTINCT Column1 FROM Table1
SELECT Variable1 AS Label, AVG(Variable1) AS Value FROM Datalogger1 AS A UNION JOIN (SELECT Variable2 AS Label, AVG(Variable2) AS Value FROM Datalogger1 ORDER BY Label ASC) AS B ON A.Label = B.Label AND A.Value = B.Value
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal