이벤트 로거 추가
테이블에 저장된 값을 표시하도록 이벤트 로거를 구성합니다.
필수 구성 요소
이벤트 로거에 대한 데이터베이스를 만듭니다. ODBC 데이터베이스 만들기 또는 내장형 데이터베이스 만들기 항목을 참조하십시오.
- 이벤트 로거를 추가하려면
- 프로젝트 보기에서로거를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 현지화된 문자열의 번역을 데이터베이스1에 저장하려면로케일에 로케일 ID를 입력합니다.예를 들어,en-US를 입력합니다.
- 이벤트 구성을 추가하고 관심 있는 이벤트를 기록하려면:
- 속성에서이벤트 구성옆에 있는를 선택합니다.

- 이벤트구성에서#이벤트 소스를 설정합니다.소스이벤트 소스값하위 트리 수신값모든 프로젝트 개체:(값 없음)참노드/개체 및 모든 하위 개체:동적 링크(상위 노드/개체)참특정 프로젝트 개체:동적 링크(특정 개체)거짓
- 이벤트 유형에서 관심 있는 이벤트 유형을 선택합니다.팁: 감사 이벤트 유형에 대한 전용 이벤트 로거를 만드는 것이 좋습니다.
- 편집기에서 기록할 변수를 선택하고적용을 선택합니다.중요:기록할 변수를 선택하면기록할 이벤트 필드아래에 동적 링크가 자동으로 설정됩니다. 동적 링크는 자동으로 선택된 해당 이벤트 인수를 가리킵니다. 이벤트 인수가 관심 있는 데이터를 나타내지 않는 경우동적 링크대화 상자에서 다른 속성을 선택합니다.동적 링크 또는 컨버터(예: 문자열 포맷터)를 사용하여 여러 이벤트 인수를 결합할 수 있습니다.
- 사용자와 응용 프로그램과의 상호 작용으로 생성된 이벤트만 기록하려면비대화형 세션 제외를참으로 설정합니다.
- 데이터베이스에서 선택한 속성을 저장할 데이터베이스를 선택합니다.
event logger
1
LocalizedText
유형 데이터(예: 경보 이벤트 메시지)
의견을 작성 부탁드립니다.