개발 및 스크립팅 FAQ

지원되는 언어, 예제 및 통신 드라이버를 포함하여
FactoryTalk Optix Studio
의 개발, 스크립팅 및 기능에 대한 일반적인 질문의 답변을 찾아보십시오.

FactoryTalk Optix Studio에서 스크립트를 개발하려면 어떻게 해야 합니까? 어떤 언어가 지원됩니까?

FactoryTalk Optix Studio 및 외부 코드 편집기를 사용하여 C#에서 NetLogic 스크립트를 개발하여 FactoryTalk Optix 프로젝트의 기능을 확장할 수 있습니다. 프로젝트 확장을 참조하십시오.

NetLogic 스크립트 예시가 제공됩니까?

예, NetLogic 스크립트 예시가 있습니다. NetLogic 자습서를 참조하십시오.

NetLogic 스크립트에서 외부 패키지를 사용할 수 있습니까?

예, NetLogic 스크립트에서 외부 NuGet® 패키지를 사용할 수 있습니다. NuGet 패키지 항목을 참조하십시오.

특정 펌웨어로 작업하려면 특정 FactoryTalk Optix 버전을 사용해야 합니까?

펌웨어 6의 경우 FactoryTalk Optix 버전 1.5 이상을 사용해야 합니다.

FactoryTalk Optix로 반응형 UI를 개발할 수 있습니까?

예, FactoryTalk Optix Studio로 반응형 UI를 개발할 수 있습니다. 반응형 사용자 인터페이스 항목을 참조하십시오.

FactoryTalk Optix 응용 프로그램 예시는 어디에서 찾아 다운로드할 수 있습니까?

FactoryTalk Optix 도움말에서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 예시를 찾아 다운로드할 수 있습니다. 응용 프로그램 예시를 참조하십시오. FactoryTalk Hub
리소스
페이지에서도 예시를 찾을 수 있습니다.

FactoryTalk Optix에서 제공되는 통신 드라이버는 무엇입니까?

FactoryTalk Optix 도움말에서 제공되는 통신 드라이버를 확인하고 알아볼 수 있습니다. 통신 드라이버 개요 및 통신 드라이버를 참조하십시오.

Optix Panel의 펌웨어를 다운그레이드할 수 있습니까?

아니요, Optix Panel의 펌웨어를 다운그레이드하는 유일한 방법은 패널의 공장 초기화를 수행하는 것입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal