반응형 사용자 인터페이스

다양한 뷰포트에 동일한
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 표시하기 위해 여러 사용자 인터페이스 레이아웃을 개발합니다. 뷰포트 크기에 따라 응용 프로그램의 크기가 그에 맞게 조정됩니다.

뷰포트 및 중단점

기본 프레젠테이션 엔진과 웹 프레젠테이션 엔진 모두에 대한 반응형 사용자 인터페이스를 만들 수 있습니다. 그러면 단일
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 여러 HMI 장치에 배포하고 지원되는 웹 브라우저에서 응용 프로그램을 실행할 수 있습니다. 다양한 장치에서 편리한 사용자 경험을 제공할 수 있도록 다양한 화면 크기와 해상도에 대한 중단점과 레이아웃을 정의합니다.
팁: 소형, 중형 및 대형과 같은 다양한 뷰포트에 대한 세 가지 레이아웃을 개발하는 것부터 시작합니다. 자세한 내용은 반응형 디자인의 화면 크기 및 중단점 - Windows 앱 | Microsoft Learn 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal