NuGet 패키지

일부 라이브러리 위젯 및 스크립트를 사용하려면 특정 NuGet 패키지를 설치해야 합니다.
NuGet에 대한 자세한 내용은 NuGet이란 무엇이며 어떤 역할을 하나요? | Microsoft Docs를 참조하십시오.
중요:
FactoryTalk Optix Studio
는 .NET Standard 8 대상 프레임워크가 있는 .NET 라이브러리만 지원합니다.
Visual Studio®
또는
Visual Studio Code®
를 사용하여
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 디버그하려면 .NET SDK를 설치합니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.
선택한 코드 편집기에서 NuGet 패키지를 설치합니다. Visual Studio에서 NuGet 패키지 설치 및 Visual Studio Code에 NuGet 패키지 설치 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal