Visual Studio에서 NuGet 패키지 설치
NuGet 패키지 관리자를 사용하여 NuGet 패키지를 설치합니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.필수 구성 요소
Visual Studio를 기본 외부 코드 편집기로 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
- Visual Studio에서 NuGet 패키지를 설치하려면
- 주 도구 모음에서를 선택합니다.
.NET 솔루션 열기기본 외부 코드 편집기가 열립니다.팁: Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로Visual Studio®2022 또는Visual Studio Code를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. - 필요한 NuGet 패키지를 설치합니다. Visual Studio에서 NuGet 패키지 설치 및 사용 | Microsoft Docs 항목을 참조하십시오.
- 프로젝트를 선택하여CSPROJ파일을 엽니다.
- CSPROJ파일을 저장합니다.
- 프로젝트를 컴파일합니다.
visual studio
의견을 작성 부탁드립니다.