설치 및 시스템 요구 사항 FAQ

다운로드 위치, 시스템 요구 사항 및 포트 구성 등
FactoryTalk Optix Studio
에 대한 일반적인 질문의 답변을 찾아보십시오.

FactoryTalk Optix Studio는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?

FactoryTalk Hub에서 FactoryTalk Optix Studio를 다운로드할 수 있습니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Optix Studio 설정을 참조하십시오.

FactoryTalk Optix Studio는 무료로 다운로드하여 사용할 수 있습니까?

예, FactoryTalk Optix Studio는 무료로 다운로드하여 사용할 수 있습니다. 제공되는 모든 기능을 사용하려면 FactoryTalk Optix Studio Pro를 구매해야 합니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Optix Studio와 FactoryTalk Optix Studio Pro 비교를 참조하십시오.

FactoryTalk Optix Studio 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 시스템 요구 사항은 무엇입니까?

릴리스 정보에서 FactoryTalk Optix Studio 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 시스템 요구 사항을 확인할 수 있습니다. FactoryTalk Optix 릴리스 정보 | 시스템 요구 사항을 참조하십시오.

FactoryTalk Optix Studio 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램에 대해 어떤 포트를 열어야 합니까?

서로 다른 FactoryTalk Optix 구성 요소 간의 성공을 보장하려면 방화벽과 포트를 구성해야 합니다. 네트워크 포트 구성 항목을 참조하십시오.

어디에서 Visual Studio® 또는 Visual Studio Code®를 다운로드하고 요구 사항을 확인할 수 있습니까?

Microsoft® 웹 사이트에서 .NET Framework®를 다운로드하고 요구 사항을 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal