시스템 요구 사항

이러한 시스템 요구 사항을 사용하여 컴퓨터에서
FactoryTalk® Optix™
및
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 실행할 수 있는지 여부를 결정합니다.

FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 하드웨어 요구 사항

FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 성능을 최적화하려면 컴퓨터가 다음 하드웨어 요구 사항을 충족하거나 그 이상이어야 합니다.
  • Intel Core i5 표준 전원 프로세서(i5-8xxx)
  • 8GB의 RAM 메모리
  • 20GB의 하드 디스크 여유 공간

FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 소프트웨어 요구 사항

  • 지원되는 Windows 10(x64), Windows 11(x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 운영 체제 또는 Windows Server 2025
  • 사용자 지정 C# NetLogic 코드를 개발하기 위한 외부 코드 편집기
    노트:
    Rockwell Automation
    에서는 Microsoft Visual Studio 2022 또는 Microsoft Visual Studio Code를 기본 코드 편집기로 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
의 소프트웨어 요구 사항

  • FactoryTalk® Hub™
    를 지원하는 웹 브라우저. 지원되는 브라우저에는
    Google Chrome™
    및
    Microsoft Edge®
    와 같은 최신 브라우저가 포함됩니다.
    Internet Explorer®
    와 같은 이전 브라우저는 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 하드웨어 요구 사항

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 하드웨어 요구 사항은 응용 프로그램 및 해당 응용 프로그램을 실행하는 장치 유형에 따라 다를 수 있습니다.

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 소프트웨어 요구 사항

  • 지원되는 Windows 10(x64), Windows 11(x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 또는 Ubuntu 22(x64) 운영 체제
  • FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    은 Yocto(ARM64)를 실행하는 OptixPanels 및 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈이 포함된 폐쇄형 Rockwell Automation 장치에서 지원됩니다.
노트: FactoryTalk Optix 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 VMware® 버전 15 이상과 같은 하이퍼바이저 내에서 실행할 수 있습니다. 호환성을 위해 기본적으로 소프트웨어 렌더링이 사용됩니다.

High Availability 시스템 요구 사항

요구 사항
세부 정보
클러스터 레이아웃
정확히 3개의 Ubuntu 클러스터 노드가 필요하며, 각 노드는 별도의 물리적 머신에 있어야 합니다.
Windows 관리 워크스테이션 요구 사항
High Availability Manager에 필요한 워크스테이션입니다.
네트워킹
세 개의 클러스터 노드 IP 주소와 가상 IP(VIP)는 모두 동일한 로컬 네트워크에 있어야 하며, 동일한 물리적 스위치 또는 VLAN에 연결되고 그 사이에 라우터가 없어야 합니다. 자동 페일오버는 라우터를 통해 작동하지 않기 때문입니다. VIP용으로 추가적인 여유 IP 주소 1개를 예약합니다.
시간 동기화
모든 클러스터 노드는 동일한 승인된 NTP 소스를 사용해야 하며, 프로비저닝 전에 시간 동기화가 활성화되어 있어야 합니다. 노드 클럭 차이는 1초를 초과해서는 안 됩니다. 노드가 동기화되지 않았거나 5초 이상 차이가 나는 경우 계속하지 마십시오. 10초는 랩 용도로만 허용되는 절대 최대값입니다.
중요한 종속성
Windows 관리 워크스테이션에서 3개의 클러스터 노드 모두에 대한 SSH 연결, 각 노드의 고정 IP 구성, 클러스터와 프로젝트 간의 일치하는 포트 구성, 그리고 설치 중에 설정한 관리자 암호.
각 클러스터 노드는 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다.
클러스터 노드 요구 사항
요구 사항
세부 정보
운영 체제
Ubuntu 22(64비트)
RAM
노드당 최소 8GB, 노드당 16GB 권장
디스크 공간
노드당 최소 50GB(OS, K3s, 응용 프로그램 데이터, 감사 로그용)
팁: 네트워크가 이 요구 사항을 충족하는지 확실하지 않은 경우 시작하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

FactoryTalk Optix Studio
및
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
운영 체제 지원 버전

FactoryTalk Optix Studio 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 표준 Rockwell Automation 소프트웨어 정책에 따라 다음 버전의 Microsoft Windows 운영 체제에서 지원되고 권장됩니다.
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64비트(v1809)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64비트(21H2)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC 64비트(v1809)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC 64비트(21H2)
  • Windows 11 Enterprise(권장 OS, CIS 벤치마크)
  • Windows 11 Professional(권장 OS)
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC 64비트(24H2)
  • Windows 11 Enterprise IoT 2024 LTSC 64비트(24H2)
  • Windows Server 2025 Standard(권장 OS)
  • Windows Server 2025 Datacenter(권장 OS)
  • Windows Server 2022 Standard(권장 OS)
  • Windows Server 2022 Datacenter(권장 OS)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal