시스템
시각화 프로젝트에 대한 시스템 기능, 시스템 요구 사항 및 응용 프로그램 노트를 살펴봅니다.
FactoryTalk® Optix™
는 최신 기술, 혁신적인 설계 및 모듈식 배포를 통해 가치 전달을 가속화하는 시각화 플랫폼입니다. FactoryTalk Optix
는 HMI 비전을 달성하기 위해 새로운 차원의 공동 작업, 확장성 및 상호 운용성을 제공합니다. 클라우드 지원 워크플로에서 기본 제공되는 변경 추적 및 버전 관리를 통해 언제 어디서나 공동 작업을 수행할 수 있습니다.FactoryTalk Remote Access
와의 통합으로 어디서나 FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
(선택 사항)에서 설치, 문제 해결 및 업데이트에 대한 안전한 액세스가 보장됩니다. 디스플레이 크기를 지정할 필요 없이 강력한 개체 지향 원칙과 최신 반응형 개체를 사용하여 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 정의합니다. FactoryTalk Optix
는 통합 C# API를 사용하여 설계 및 런타임 시 탁월한 OPC UA 지원 및 확장성을 제공합니다. 기본 제공 에뮬레이터를 사용하거나 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포합니다.의견을 작성 부탁드립니다.