이 릴리스에 알려진 이상 징후

목록에는
FactoryTalk® Optix™
버전 1.8.x에서 알려진 이상 징후가 나와 있습니다.
괄호 안의 식별 정보를 사용하여 향후 릴리스에서 이상 징후를 추적하거나 고객 지원 부서로부터 관련 문제에 대한 지원을 받을 때 참고 자료로 활용하십시오.

보안 정책 변경 후 비밀 암호화 모드를 계속 사용할 수 없음 [5896834]

재설치 중에 보안 정책 사용자 지정 옵션을 변경한 후에도 비밀 암호화 모드를 계속 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 초기 설치 중에 옵션을 선택 취소한 다음 재설치 중에 선택하면 Studio는 암호화 모드를 계속 사용할 수 없도록 유지합니다. Windows 레지스트리를 편집하여 암호화 모드를 변경합니다.
이 이상 징후는 버전 1.7.5에서 처음 확인되었습니다.

컨트롤러 온라인 편집 후
FactoryTalk Optix
런타임에서 임시 빨간색 와이어프레임 표시 [5819194]

FactoryTalk Optix
런타임 개체는 컨트롤러 프로그램에서 온라인 편집을 수락한 후 일시적으로 빨간색 와이어프레임을 표시합니다. 예를 들어, 컨트롤러 코드에서 변경 내용을 편집하고 수락한 후 런타임이 잠시 응답하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 완화하려면 런타임 동작을 모니터링하고 중요하지 않은 작업 시간 동안에만 편집을 적용하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.7.4에서 처음 확인되었습니다.

정수 태그 바인딩이 동적 컨트롤러 태그 링크를 숨김 [5822549]

정수 태그를 부울 컨트롤 속성에 바인딩하면 현재 화면에서 컨트롤러 태그의 동적 링크가 숨겨집니다. 예를 들어, 1보다 큰 정수 값이 버튼 활성화됨 속성에 바인딩되면 레이블 및 텍스트 표시 바인딩이 올바르게 업데이트되지 않습니다. 부울 태그 또는 식을 부울 컨트롤 속성에 바인딩합니다.
이 이상 징후는 버전 1.7.1에서 처음 확인되었습니다.

Micro800 문자열 태그의 악센트 부호가 있는 라틴 문자가 Optix 패널에 표시되지 않음 [5895504]

Optix 패널은 Micro800 문자열 태그의 특정 악센트 부호가 있는 라틴 문자를 표시하지 않습니다. 예를 들어, 문자 ç는 에뮬레이터에는 표시되지만 패널에는 공백으로 표시됩니다. Optix 패널에서 Micro800 문자열 태그에 ASCII 문자를 사용합니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

온라인 태그 재가져오기가 직렬 연결을 통해 Micro800 태그를 표시하지 않음 [5894323]

직렬 연결을 새로 고친 후 온라인 태그 재가져오기가 Micro800 태그를 표시하지 않습니다. 예를 들어, 초기 가져오기에서는 태그가 표시되지만 새로 고침을 선택하면 태그 목록이 지워집니다. 태그를 다시 가져오기 전에 디자이너를 닫았다가 다시 엽니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

웹 UI 파일 업로드가 잘못된 파일 유형을 나타내지 않음 [5888272]

웹 UI는 업로드된 파일 유형이 유효하지 않은 경우 이를 나타내지 않습니다. 예를 들어, 브라우저 콘솔은 잘못된 파일 유형을 로그하지만 런타임은 메시지를 표시하지 않습니다. 브라우저 콘솔을 확인하여 잘못된 파일 유형을 식별합니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

오류 표시 없이
PowerFlex®
755 통신이 중단됨 [5873169]

PowerFlex
755 태그는 통신 오류 없이 새로 고침을 중지할 수 있습니다. 예를 들어, 태그 쓰기는 로컬 디스플레이를 업데이트하지만 드라이브는 업데이트하지 않습니다. 통신을 복원하려면 터미널을 다시 시작합니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

High Availability
런타임 메모리 제한은 대규모 프로젝트에 충분하지 않을 수 있음 [5901594]

FactoryTalk Optix
Studio가 성공적인 배포를 보고하더라도 런타임 컨테이너에 충분한 메모리가 할당되지 않으면
FactoryTalk Optix
High Availability
클러스터에 배포된 대규모 프로젝트가 시작되지 않을 수 있습니다. 런타임이 반복적으로 다시 시작되어 계속 사용할 수 없는 상태로 남을 수 있으며 웹 클라이언트에 끝내 연결할 수 없게 됩니다.
이 문제를 해결하려면
FactoryTalk Optix
설치 가이드의
High Availability
클러스터 문제 해결 섹션에 설명된 대로 할당된 메모리를 늘리십시오.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

화면 전환 중
PowerFlex
755 태그 업데이트가 중지됨 [5872857]

PowerFlex
755 태그는 화면 전환 중에 업데이트를 중지하고 측정 시간 초과를 유발합니다. 예를 들어, 4개의 EOI가 동일한 드라이브에 연결된 경우 태그를 쓰는 EOI에서 태그 업데이트가 중지됩니다. 시간 초과를 줄이려면 동일한 드라이브에 연결된 EOI 수를 줄입니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

업그레이드 후 NetSolution 컴파일이 실패함 [5827512]

업그레이드 후 NetLogics에 FactoryTalk Optix.EdgeBrokerAddon 선언이 포함되어 있으면 NetSolution 컴파일이 실패합니다. 예를 들어, 프로젝트가 응용 프로그램에서 사용하지 않는 스마트 개체를 참조하는 경우 컴파일이 실패합니다. NetSolution을 컴파일하려면 NetLogics에서 FactoryTalk Optix.EdgeBrokerAddon 선언을 제거합니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

드라이브 재연결 후
PowerFlex
InfoID 태그가 폴트 상태로 유지됨 [5747728]

드라이브 연결이 복원된 후 cip.nameModel.InfoID 태그가 폴트 상태로 유지됩니다. 예를 들어, 다른
PowerFlex
태그는 정상적으로 표시되지만 태그에는 빨간색 X가 표시됩니다. 응용 프로그램을 다시 시작하거나 재배포하여 태그 상태를 복원합니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

드라이브 상태가 변경된 후
PowerFlex
드라이브 상태가 업데이트되지 않을 수 있음 [5639284]

RA 장치 스테이션 최대 폴링 속도가 2초로 설정된 경우 드라이브 상태가 변경된 후
FactoryTalk Optix
런타임에서
PowerFlex
드라이브 상태 태그가 업데이트되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 드라이브가 폴트 상태가 된 후에도 태그에 계속
정상 상태
가 표시될 수 있습니다. 상태를 새로 고치려면 최대 폴링 속도를 5초 또는 10초로 설정하거나 런타임을 다시 시작하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.

MQTT QoS 1 및 QoS 2는 높은 이벤트 로드에서 전송을 지연시킴 [5794058]

QoS 1 또는 QoS 2를 사용하는 MQTT 전송은 높은 이벤트 로드에서 지연이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 1,000개의 변경 변수와 10개의 이벤트로 인해 별도의 브로커와 클라이언트 시스템 간 전달이 약 10초 지연될 수 있습니다. 전달 요구 사항이 허용되는 경우 대용량 원격 분석에 QoS 0을 사용합니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 처음 확인되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal