응용 프로그램 참고 사항
이러한 응용 프로그램 참고 사항은
FactoryTalk Optix
버전 1.8.x에 적용됩니다.위협 완화
- 내보낸FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 포함된 USB 키를 분실하지 마십시오. USB 키에는 검사 가능한 필드, 자격 증명, 인증서 및 해시된 암호가 포함되어 있습니다.
- Rockwell Automation제조 장치에 대한 물리적 접근을 제한하십시오.
- 연결된 장치를 방치하지 마십시오. 장치에 대한 물리적 접근을 제한하고 장치 웹 인터페이스, 연결된 진단 세션 및 원격 지원 도구를 통한 파일 시스템 액세스로부터 로그를 보호하십시오.
- 장치에 대한 물리적인 무단 접근을 차단하십시오. 장치에 대한 물리적 접근을 제한하고 사용자 지정 논리에 의해 생성된 응용 프로그램 파일의 보안 레벨을 향상시키십시오.
- 로그인한 사용자 세션에 대한 물리적 접근을 제한하십시오. 무인 상태인 경우 세션을 잠궈FactoryTalk Hub새로 고침 토큰 파일의 도난을 방지하십시오.
- 로그인한 사용자 세션에 대한 물리적 접근을 제한하십시오. 무인 상태인 경우 세션을 잠궈FactoryTalk Hub새로 고침 토큰 파일이 제거되지 않도록 방지하십시오.
- 로그인한 사용자 세션에 대한 물리적 접근을 제한하십시오. GitHub에 로그인하는 동안 공격을 차단하십시오.
기능 미리 보기
미리 보기로 레이블이 지정된 기능은 프로덕션 환경에서 사용하면 안 됩니다.
Spinbox 숫자 입력 부호 없는 변환
Spinbox 데이터 유형이 부호 없는 정수인 경우 음수 입력은 0으로 변환됩니다.
마우스 업 이벤트 수정 동작
마우스 업 이벤트는 이제 UI 개체 영역 안에 있는 동안 포인터 또는 손가락을 제거할 때만 실행됩니다. 이 수정 사항은 UI가 패널, 직사각형, 버튼, 타원, 폴리라인, 이미지 및 AdvancedSvgImage를 컨트롤하는 데 영향을 줍니다. 눌림 상태와 관련된 새로운 변수는 향후 릴리스에 포함될 예정입니다.
Micro 컨트롤러 드라이버의 잘못된 상태
여러 스테이션이 구성된 경우 데이터에 대한 수요가가 없으면 스테이션의 연결 상태가 업데이트되지 않습니다. 이러한 상황을 방지하려면 런타임 Netlogic 스크립트를 사용하여 각 스테이션에 대한 하트비트를 구현하여 부울이 참일 때 부울을 지우고, 부울이 거짓일 때 실행되고 타이머가 완료될 때 참으로 설정하는 스테이션의 타이머를 구현합니다.
경보 제한
장치 RAM | Optix 경보, Logix 태그 기반 경보 및 Logix ALDM 명령어 경보 | Logix ALMA 명령어 경보 |
|---|---|---|
1GB | 2,500 | 400 |
2GB | 5,000 | 800 |
4GB | 15,000 | 1,600 |
8GB | 30,000 | 3,200 |
16GB | 60,000 | 6,400 |
장치 RAM | Optix 경보, Logix 태그 기반 경보 및 Logix ALDM 명령어 경보 | Logix ALMA 명령어 경보 |
|---|---|---|
1GB | 700 | 150 |
2GB | 1,000 | 200 |
4GB | 3,500 | 500 |
8GB | 7,000 | 1,000 |
16GB | 14,000 | 2,000 |
노트:
응용 프로그램에서 Logix ALMA 명령어 기반 경보를 다른 유형의 경보와 혼합하여 사용하는 경우 각 ALMA 경보를 5개의 경보로 계산합니다. 예를 들어 FactoryTalk Optix 응용 프로그램에 100개의 ALMA 경보와 2,000개의 다른 경보가 있는 경우 총 경보 수는 2,500개입니다. 단일 로컬 언어에 대한 위의 표에 따르면, 이것은 일반 응용 프로그램에서 1GB 내에서 실행되는 경보 수입니다.
위의 표에서 볼 수 있듯이 각 로컬 언어에는 추가 메모리가 필요합니다. 필요한 추가 메모리는 향후 릴리스에서 줄어들 예정입니다.
새 경보 관리자 또는 경보 요약 카운터를 사용하고 있지 않거나 새 경보 관리자 또는 경보 요약 카운터가 필요하지 않은 이전 버전의 FactoryTalk Optix에서 업그레이드하는 경우
경보 수집 활성화
속성을 거짓
으로 설정하여 경보 수집을 비활성화하면 필요한 메모리를 줄일 수 있습니다.오래된 브라우저에서 화면 열기 시간이 증가했습니다
이전 브라우저 버전을 사용하는 경우 브라우저 런타임의 화면 열기 시간이 시간이 지남에 따라 증가할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 웹 브라우저를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
Logix 확장 속성은 최소 및 최대 범위를 모두 정의해야 합니다
Logix 확장 속성을 가져올 때 확장 속성을 가져오려면 Logix에서 최소값과 최대값을 모두 정의하고 유효한 값을 포함해야 합니다.
스크롤 막대
회전된 UI 개체의 스크롤 막대를 끌면 예상대로 작동하지 않습니다.
메서드 순서
메서드가 수행되는 순서는 버전 1.6.0에서 변경되었으며, 버전 1.6.0으로 마이그레이션된 이전 응용 프로그램에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 프로젝트를 업데이트해야 합니다.
지원되지 않는 Mysql_native_password 인증 플러그인
ODBC 데이터베이스 저장소는 더 이상 mysql_native_password 인증 플러그인을 지원하지 않는 MySQL ODBC 커넥터 버전 9.2.0.0을 사용하도록 업그레이드되었습니다.
이 문제를 해결하려면 MySQL Server 설정에서
사용자 및 권한
을 열고 인증 유형
을 caching_sha2_password
로 변경합니다.향상 경보 배너
FactoryTalk Optix 버전 1.6.0에서는 런타임 작동 안정성과 성능을 개선하기 위해 경보 배너 위젯이 향상되었습니다. 이전 버전의 FactoryTalk Optix를 사용하여 생성되고 경보 배너 위젯이 있는 프로젝트가 있는 경우 업그레이드된 경보 배너 위젯을 사용해야 합니다. 먼저 FactoryTalk Optix 버전 1.6.0을 사용하여 이전 릴리스의 FactoryTalk Optix로 생성된 프로젝트를 열거나 업그레이드합니다. 그런 다음 프로젝트에서 경보 배너 위젯을 제거합니다. 마지막으로 FactoryTalk Optix 1.6.0 템플릿 라이브러리에서 프로젝트에 새 경보 배너 위젯을 추가합니다.
OPC UA 재귀 모델
1.6.0에서 OPC UA 구조를 도입하려면 보다 엄격한 모델링 규칙을 적용해야 했습니다. 이러한 모델링 규칙은 자신에 대한 참조를 포함하는 모든 유형 정의, 즉 재귀 참조가 포함된 OPC UA 모델을 가져오는 것을 금지할 수 있습니다.
재귀에 대한 지원은 향후 릴리스에 계획되어 있습니다.
오프라인 AD 및 그룹 할당
AD(Active Directory)가 오프라인 상태인 경우 런타임을 시작한 도메인 사용자만 런타임에 로그온할 수 있습니다. 이러한 사용자는 성공적으로 로그온할 수 있지만 이 시나리오에서는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에서 사용자 그룹을 검색할 수 없습니다.RA EtherNet/IP 드라이버 - 이더넷 통신 모듈 지원
1756-ENET EtherNet/IP 브리지 모듈은
RA EtherNet/IP 드라이버
와 함께 사용할 수 없습니다.프로젝트 NetLogic에서 이미지 속성 이름 수동 변경
FactoryTalk Optix 프로젝트를 버전 1.7.0으로 업그레이드하고 업그레이드된 프로젝트가 NetLogic을 통해 이미지 개체의
채우기모드
속성에 액세스하는 경우, 업그레이드된 프로젝트의 NetLogic에서 채우기모드
속성의 이름을 수동으로 변경해야 합니다. 채우기모드
속성의 이름을 ImageFillMode
로 변경합니다. NetSolution을 컴파일하려면 변경 사항을 모든 관련 스크립트에 적용하십시오.VMWare 이미지에서 FactoryTalk Optix Studio 실행
FactoryTalk Optix Studio를 VMWare 이미지에서 실행하려면 VMWare Tools 12.5.3 이상이 필요합니다.
위젯에 SD 카드 지원 추가
다음 위젯에 새로운 SD 카드 지원이 추가되었습니다.
- 파일 시스템 브라우저
- 파일 대화 상자 선택
- FTP 서버
이 기능을 사용하려면 기존 위젯을 라이브러리의 새 위젯으로 교체하십시오.
ResourceURI 메서드 두 개의 이름이 변경되었으므로, 해당 메서드를 사용하는 자체 NetLogic을 개발한 경우 더 이상 사용되지 않는 경로에 대한 경고 메시지가 로그에 표시됩니다.
- ResourceUri.USBRelativePath
- ResourceUri.USBNumber
NetLogic을 편집하고 다음 표와 같이 ResourceUri 메서드의 이름을 변경하십시오.
구식 이름 | 새 이름 |
|---|---|
USBRelativePath | DeviceRelativePath |
USBNumber | DeviceNumber |
NodeId 유형에 대한 MQTT 사용자 지정 페이로드 제한
NodeId 유형의 변수를 게시할 때 페이로드에는 별칭이 지정된 변수 자체가 아니라 가리키는 노드의 속성이 포함됩니다. 이 제한은 메커니즘이 별칭을 사용하는 문자열 포맷터에 의존하기 때문에 발생하며, 노드가 노드 포인터인 경우 별칭이 지정된 노드 속성의 값을 검색하는 것을 지원하지 않습니다. 예:
예상 페이로드:
이름: 변수1 값: {"Id":2,"Namespace":7}
실제 페이로드:
이름: MethodsToCall 값: {"Id":2,"Namespace":7}
이 동작은 재정의할 수 없습니다. NodeId 변수에 대해 MQTT 사용자 지정 페이로드에 의존하는 응용 프로그램을 설계할 때 이 제한 사항에 유의하십시오.
장치 지원에 대한 RA 장치 드라이버 제한
포트 0 이외의 포트에 있는 매개변수(예: 선택한 T-프레임 드라이브의 포트 10)는 지원이 보장되지 않습니다.
PowerFlex
7000의 경우 통신에 300초의 시간 초과 값이 필요할 수 있습니다.Rockwell 드라이브용 RA 장치 드라이버 제한
RA 장치 드라이버를 사용하여 Rockwell 드라이브에 연결할 때 드라이브에 연결하는 Optix 장치/런타임 수를 1로 제한하는 것이 좋습니다.
Codesys 드라이버에서 익명 모드가 지원되지 않음
Codesys 드라이버에서는 익명 모드가 지원되지 않습니다. Codesys 드라이버에서 익명 모드를 활성화하면 연결에 실패합니다.
High Availability 런타임 메모리 제한은 대규모 프로젝트에 충분하지 않을 수 있습니다
Optix Studio가 성공적인 배포를 보고하더라도 런타임 컨테이너에 충분한 메모리가 할당되지 않으면 FactoryTalk Optix High Availability 클러스터에 배포된 대규모 프로젝트가 시작되지 않을 수 있습니다. 런타임이 반복적으로 다시 시작되어 계속 사용할 수 없는 상태로 남을 수 있으며 웹 클라이언트에 끝내 연결할 수 없게 됩니다.
이 문제를 해결하려면
FactoryTalk Optix 설치 가이드
의 High Availability 클러스터 문제 해결 섹션에 설명된 대로 할당된 메모리를 늘리십시오.의견을 작성 부탁드립니다.