OPC UA 인증서 로그인 구성

이전 버전에서
FactoryTalk Optix Studio
1.8.0으로 업그레이드한 후, 의도된 X.509 사용자 인증서를 사용자 ID 신뢰 저장소에 복사합니다. 이는 암호 기반 로그인 및 전송 신뢰에 영향을 미치지 않습니다.
중요: 업그레이드 후
PKI/User/Trusted/Certs
가 비어 있습니다.
PKI/Trusted/Certs
에서 신뢰되는 OPC UA 인증서는 자동으로 사용자 ID 자격 증명으로 사용되지 않습니다.
PKI/Trusted/Certs
OPC UA 클라이언트가 SecureChannel을 열 수 있도록 허용하는 응용 프로그램 전송 신뢰 저장소입니다.
PKI/User/Trusted/Certs
OPC UA 인증서 사용자 로그인을 허용하는 사용자 ID 신뢰 저장소입니다.
  1. 의도된 각 X.509 사용자 인증서를
    PKI/User/Trusted/Certs
    에 복사합니다.
  2. CA 발급 인증서를 사용하는 경우 CA 인증서를
    PKI/User/Issuers/Certs
    에 복사합니다.
OPC UA 인증서 사용자 로그인은 구성된 사용자 ID 신뢰 저장소를 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal