FactoryTalk Optix Studio와 FactoryTalk Optix Studio Pro 비교
FactoryTalk® Optix™
Studio와 FactoryTalk® Optix™
Studio Pro는 기능 집합이 서로 다릅니다.이 목록을 사용하여 시스템에 가장 적합한
FactoryTalk® Optix™
Studio 버전을 결정할 수 있습니다.
기능 | FactoryTalk® Optix™ Studio | FactoryTalk® Optix™ Studio Pro |
|---|---|---|
컴퓨터에 FactoryTalk® Optix™ Studio 설치. | ||
컴퓨터에서 FactoryTalk® Optix™ 응용 프로그램 구축. | ||
FactoryTalk® Optix™ 응용 프로그램을 컴퓨터 또는 로컬 드라이브에 로컬로 저장. | ||
컴퓨터에서 FactoryTalk® Optix™ 응용 프로그램 배포. | ||
웹 기반 FactoryTalk® Optix™ Studio 환경을 사용하여 FactoryTalk® Optix™ 응용 프로그램 구축. | ||
FactoryTalk® Optix™ 응용 프로그램을 원격 리포지토리에 저장하고 버전 관리를 통해 변경 사항 추적. | ||
FactoryTalk® Optix™ 라이브러리를 원격 리포지토리에 저장하고 버전 관리를 통해 변경 사항 추적. | ||
여러 사람이 버전 관리를 사용하여 동일한 FactoryTalk® Optix™ 응용 프로그램에서 동시에 작업 가능. | ||
FactoryTalk® Optix™ 응용 프로그램을 클라우드에서 로컬 장치에 배포. 이 기능을 사용하려면 FactoryTalk Remote Access가 필요합니다. | ||
클라우드에서 로컬 장치에 연결 및 모니터링. 이 기능을 사용하려면 FactoryTalk Remote Access가 필요합니다. | ||
고객 기술 지원 |
의견을 작성 부탁드립니다.