REST API 클라이언트 구성

라이브러리에서 REST API 클라이언트 NetLogic을 추가하여 HTTP 메서드를 노출합니다.
  1. 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리 아이콘
    템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  2. 라이브러리
    에서
    REST API Client
    를 검색합니다.
  3. 구성 요소
    에서
    REST API 클라이언트
    를
    프로젝트 보기
    의
    NetLogic
    으로 끌어옵니다.
    프로젝트 보기
    에서
    RESTApiClient
    는
    NetLogic
    폴더에 나타납니다.
  4. 라이브러리
    를 닫습니다.
  5. (선택 사항)
    속성
    에서 다음을 편집합니다.
    • 시간 초과
      . 이 시간이 지나도 응답이 수신되지 않으면 요청이 취소됩니다. 기본값은 10초입니다.
    • UserAgent
      . 요청이 발생한 응용 프로그램을 나타내는 문자열입니다. 기본값은 FTOptix입니다.
노출된 GET, POST 및 PUT 메서드를 응용 프로그램 논리에서 사용합니다. HTTP 메서드 항목을 참조하십시오.
팁: 예를 들어, Button 개체의 MouseClick 이벤트를 사용하여 메서드를 트리거할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal