LogicObject.GetPanelLoader(string)
인수에 표시된
Dynamic panel
개체에 해당하는 PanelLoader
C# 개체를 반환합니다.
팁:
API는 프레젠테이션 엔진이 런타임 시 패널에 대해 자동으로 생성하는 별칭을 사용합니다. 별칭 항목을 참조하십시오.
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
인수
- panelLoaderName(string)
- Dynamic panel개체의BrowseName입니다.
반환
- PanelLoader
- Dynamic panel개체에 해당하는 C# 개체입니다.
예제
다음 예제에서는
Motor
개체를 만들려는 PanelLoader1
개체에 해당하는 C# 개체를 반환하는 API를 보여줍니다.var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
의견을 작성 부탁드립니다.