대화 상자의 컨텍스트 개체 만들기
컨텍스트 개체를 사용하면 동일한 대화 상자 유형을 다른 창에서 다른 용도로 다시 사용할 수 있습니다.
- 컨텍스트 개체 만들기:
- 프로젝트 보기에서UI를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 개체 위로 마우스를 가져가서을 선택하고ConfirmationDialogContext를 입력합니다.
- 컨텍스트 개체를 개체 유형으로 변환:
- 유형 보기에서사용자 인터페이스를 두 번 클릭합니다.
- 프로젝트 보기에서ConfirmationDialogContext를유형 보기로 끌어옵니다.프로젝트 보기에ConfirmationDIalogContextType (type)이 나타납니다.
- 프로젝트 보기에서ConfirmationDialogContext를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고삭제를 선택합니다.
- 컨텍스트 개체 유형 구성:
- 프로젝트 보기에서ConfirmationDialogContextType (type)을 선택합니다.
- 속성에서 상단의를 선택하고변수를 선택합니다.
- 변수 위로 마우스를 가져가서을 선택하고Message를 입력합니다.
- Int32및LocalizedText를 차례로 선택합니다.팁: 필요한 옵션이 표시되지 않으면모두 표시확인란을 선택합니다.
- Message변수 값을 제거합니다.
- 프로젝트 보기에서ConfirmationDialogContextType (type)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 메서드 호출 위로 마우스를 가져가서을 선택하고OnConfirm을 입력합니다.
- 프로젝트 보기에서ConfirmationDialogContextType (type)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 메서드 호출 위로 마우스를 가져가서을 선택하고OnCancel을 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.