외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 메서드 개발

외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 사용자 지정 OPC UA 메서드를 사용하여 개체를 만듭니다.
적용 사례
MethodForExternalClients라는 제목의 응용 프로그램 창과, 숫자 합계라고 레이블이 지정된 버튼, 그리고 그 옆에 배치된 출력 텍스트 레이블.
숫자 합계로 레이블 지정된 버튼이 있고, 버튼 오른쪽에 숫자 3이 표시된 MethodForExternalClients라는 제목의 응용 프로그램 창입니다.
노트:
샘플 프로젝트 다운로드:
MethodForExternalClients.zip
필수 구성 요소
  1. 프로젝트를 개발하려면
  2. 인터페이스 요소 정렬.
  3. 프로젝트 저장.
디자인 적용 사례
그리드 배경 위에 숫자 합계로 레이블 지정된 버튼과 출력 텍스트가 배치되어 있으며, 아래에는 빈 공간이 있습니다.
  1. 실행 아이콘
    실행
    을 선택하고 클라이언트 에뮬레이터를 통해 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
  2. 외부 클라이언트에서 OPC UA 서버에 연결하고 게시된 개체에 의해 노출된 메서드를 호출합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal