이미지 구성

이미지 개체를 추가하고 해당 속성을 편집합니다.
  1. 프로젝트 보기
    의
    UI
    에서 이미지를 포함할 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
    새로 만들기
    도면
    이미지
    를 선택합니다.
  2. 포함할 이미지를 선택합니다.
    • 속성
      에서
      경로
      옆에 있는
      찾아보기
      를 선택하고 응용 프로그램에 포함할 이미지를 선택합니다.
    • 편집기에서
      이미지 아이콘
      을(를) 두 번 클릭하고 응용 프로그램에 포함할 이미지를 선택합니다.
    팁:
    항목을 찾으려면
    파일 선택
    에 찾을 항목 이름의 입력을 시작합니다.
    파일이
    파일 선택
    에 나타나지 않으면
    파일 가져오기 아이콘
    파일 가져오기
    및
    파일 가져오기
    를 선택하고 가져올 파일을 선택한 다음
    선택
    을 선택합니다.
  3. (선택 사항)
    속성
    에서
    모양
    설정을 편집합니다.
    • 표시
      . 런타임에 개체를 표시합니다.
    • 활성화됨
      . 런타임에 개체와의 상호 작용을 활성화합니다.
    • 불투명도
      . 개체의 불투명도 수준(백분율).
      0
      으로 설정하면 개체를 투명하게 만들 수 있습니다.
    • 깜박임
      . 런타임에 개체를 깜박입니다.
    • 회전
      . 중심점을 기준으로 개체를 회전합니다(호 각도 단위). 양수 값은 개체를 시계 방향으로 회전합니다. 음수 값은 개체를 시계 반대 방향으로 회전합니다.
    • 동적 색상
      . SVG 이미지 형식에만 해당합니다. 선택한 색상으로 이미지를 채색합니다.
    • 색상화 모드
      . 이미지의 색상화 모드를 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
      바꾸기
      ,
      색조
      ,
      곱하기
      ,
      추가
      .
    • 적중 테스트 표시
      . 사용자 선택을 가로챕니다. 기본적으로 거짓 - 사용자 선택을 가로채지 않고 기본 개체로 전달합니다.
    • 채우기 모드
      . 다음 중 하나를 선택합니다.
      • 맞춤
        . 개체의 크기를 조정할 때 원래의 종횡비를 유지합니다.
      • 연장
        . 개체가 컨테이너를 채우고 크기 조정 시 원래의 종횡비를 무시합니다.
      • 타일
        . 개체의 크기를 조정할 때 원래의 종횡비를 유지하고 내부 이미지를 반복합니다.
    • 이동 대상
      . 그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면 항목을 참조하십시오.
  4. (선택 사항) 개체의 크기를 조정하거나, 개체를 이동 또는 정렬하려면 그래픽 개체 레이아웃의 내용을 참조하십시오.
  5. (선택 사항)
    속성
    에서 이미지 여백을 설정합니다(나인 슬라이싱).
    팁:
    이미지 여백을 설정하면 크기를 조정할 때 이미지의 주변부가 왜곡되는 것을 방지할 수 있습니다.
    예를 들어 검은색 테두리가 있는 이미지를 구현합니다. 이미지 여백을 설정하여 검은색 테두리가 이미지 크기 변경에 반응하지 않도록 할 수 있습니다.
    • 이미지 왼쪽 여백
      . 이미지 크기 조정 시 제외할 이미지의 왼쪽 주변부 크기.
    • 이미지 상단 여백
      . 이미지 크기 조정 시 제외할 이미지의 상단 주변부 크기.
    • 이미지 오른쪽 여백
      . 이미지 크기 조정 시 제외할 이미지의 오른쪽 주변부 크기.
    • 이미지 하단 여백
      . 이미지 크기 조정 시 제외할 이미지의 하단 주변부 크기.
  6. (선택 사항)
    이벤트
    에서 기존 이벤트에 메서드를 추가하거나 새 이벤트와 메서드를 추가합니다. 이벤트 및 메서드 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal