소스를 끌어와서 동적 링크 만들기

소스를
프로젝트 보기
에서 동적 링크를 설정할 속성 값으로 끌어와서 동적 링크를 만듭니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 동적 링크를 통해 설정할 속성이 포함된 변수를 선택합니다.
  2. 노드 또는 변수를 다음 중 하나로 끌어옵니다.
    • 속성. 노드를 속성 값으로 끌어옵니다.
      노드 또는 변수에 대한 참조가 속성에 나타납니다.
    • 그래픽 개체. 변수를 편집기의 그래픽 개체로 끌어옵니다.
      노드를 끌어오면 그래픽 개체의 가장 적합한 속성에 대한 동적 링크가 생성됩니다. 예를 들어, 변수를
      텍스트상자
      로 끌어오면
      텍스트
      속성에 대한 링크가 생성되고 값이 표시됩니다.
선택한 노드 또는 변수에 대한 참조가 속성에 나타납니다. 속성 앞에 동적 링크 변경 아이콘이(가) 나타나 속성에 동적 링크가 포함되어 있음을 나타냅니다.
팁: 디자인 타임에 동적 링크가 확인되지 않으면 동적 링크 앞에 확인되지 않은 동적 링크 아이콘이(가) 나타납니다. Windows 별칭에 대한 동적 링크는 런타임 시 확인될 수 있습니다. 링크된 속성이 더 이상 존재하지 않거나 이동되어 동적 링크가 끊어진 경우 끊어진 동적 링크 아이콘이(가) 링크 앞에 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal