Eclipse Mosquitto 브로커

푸시 에이전트는 Mosquitto 브로커를 사용하여 다음과 같은 통신 모드를 지원합니다.
익명
브로커를 인증하지 않고 메시지를 보내고 받습니다.
인증됨
사용자 이름과 암호로 인증된 경우 메시지를 보내고 받습니다.
보안
SSL을 통해 암호화된 메시지를 보내고 받습니다.
팁:
브로커 구성을 필요에 맞게 조정합니다. 통신 모드 및 포트를 선택합니다.
포트 1883
익명/인증된 통신에 사용됩니다.
포트 8883
보안 통신에 사용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal