FTP를 통한 주기적 파일 전송 구성

FTPClientLogic
과
PeriodicActionLogix
를 결합하면 주기적, 비대화형 방식으로 파일 및 폴더의 업로드와 다운로드를 자동화할 수 있습니다. 이 FTP 서버 구성을 사용하여 장치 간의 파일 및 폴더 전송을 자동화할 수 있습니다.
  1. C:/FtpServer
    폴더를 만들고 이 폴더 안에
    myDocument.txt
    파일을 만듭니다.
  2. C:/FtpServer
    를 FTP 서버의 시작 폴더로 설정합니다.
  3. FTP 서버를 시작합니다.
  4. 템플릿 라이브러리
    에 있는 FTP 서버를 사용하려면 FTP 서버 구성 섹션을 참조하고
    FTPClientLogic
    스크립트에서 FTP 서버에 대한 연결 매개 변수를 구성합니다.
    전송할 파일 및 폴더는
    FileTransferDownload
    및
    FileTransferUpload
    .를 통해 이미 구성되어 있습니다.
    프로젝트의 페이지에는 다음이 포함됩니다.
    • FTP 클라이언트 구성
      . FTP 클라이언트의 구성 매개 변수를 변경할 수 있습니다.
      OverwriteExistingItems
      스위치는 기존 파일을 덮어써야 하는지 여부를 정의합니다.
    • 파일 전송
      .
      ConnectFTPClient
      및
      DisconnectFTPClient
      메서드를 사용하여 FTP 클라이언트를 연결하거나 연결을 끊고
      DownloadItem
      및
      UploadItem
      메서드를 사용하여 다운로드하거나 업로드하는 방법을 보여줍니다.
    • 정기적인 백업 메서드
      .
      PeriodicActionLogic
      스크립트를 사용하여 지정된 파일을 정기적으로 다운로드할 수 있습니다. 이 스크립트는
      Period
      가 30초로 설정되고
      Action
      이
      DownloadItem
      으로 설정되어 구성됩니다. 예제 다운로드 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal