ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)

파일에 대한 절대 경로가 포함된
AbsoluteFilePath
의
URIType
을 사용하여
ResourceURI
유형의 C# 개체를 반환합니다.
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

인수

path
(string)
파일의 절대 경로입니다.

반환

ResourceURI
인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.

예제

다음 예는 상대 경로
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
를 포함하는
ResourceURI
유형의 C#
applicationRelativeResourceURI
개체를 반환하는 API를 보여줍니다.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsoluteFilePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal