검색
FactoryTalk Optix 1.8.0 도움말
개체 만들기
C# API를 사용하여
FactoryTalk Optix Studio
프로젝트에서 개체를 만들고 해당 C# 개체를 반환합니다.
API는
InformationModel
클래스에 의해 제공되며,
FTOptix.HMIProject
모듈에 의해 표시됩니다.
C# API 참조
InformationModel.MakeObject(browseName)
InformationModel.MakeObjectType(browseName)
InformationModel.MakeObject(browseName, objectTypeId)
InformationModel.MakeObjectType(browseName, superTypeId)
InformationModel.MakeObject<T>(browseName)
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName)
InformationModel.MakeObject<T>(browseName, objectTypeId)
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName, superTypeId)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal