ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)

URIType
이
ApplicationRelative
고
ApplicationFiles
폴더와 관련된 파일에 대한 상대 경로를 포함하는
ResourceURI
유형의 C# 개체를 반환합니다.
static ResourceUri FromApplicationRelativePath(string
path
);

인수

path
(string)
ApplicationFiles
폴더와 관련된 파일의 상대 경로입니다.

반환

ResourceURI
인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.

예제

다음 예시는
Text1.txt
상대 경로를 포함하는
ResourceURI
유형의 C#
applicationRelativeResourceURI
개체를 반환하는 API를 보여줍니다. 개체는 .NET
WriteAllText API
의 인수로 사용되어
ApplicationFiles
폴더 내에
Text1.txt
텍스트 파일을 만듭니다.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal