라이선싱 및 계정 FAQ
FactoryTalk Optix Studio
라이선싱, 계정 및 자격에 대한 일반적인 질문의 답변을 찾아보십시오.프로젝트를 만들고 배포하려면 어떤 라이선스가 필요합니까?
FactoryTalk Optix Studio를 사용하여 프로젝트를 만들고 배포할 수 있지만 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 모든 배포 기능을 사용하려면 FactoryTalk Optix Studio Pro를 구매해야 합니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Optix Studio와 FactoryTalk Optix Studio Pro 비교를 참조하십시오. 대상 시스템에 라이선스를 부여하지 않고 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포하는 경우 응용 프로그램이 두 시간 동안 실행된 후 자동으로 종료됩니다.
프로젝트를 만들고 배포하려면 어떤 종류의 소프트웨어가 필요합니까?
프로젝트를 개발하려면 FactoryTalk Optix Studio 또는 FactoryTalk Optix Studio Pro가 필요하고, 대상 장치에서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 실행하려면 FactoryTalk Optix Runtime 도구가 필요합니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드를 참조하십시오.
내 응용 프로그램에 적합한 런타임 자격을 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
올바른 런타임 자격을 선택하려면 다음 내용을 참조하십시오.
구매한 FactoryTalk Optix Pro 자격은 어디에서 관리할 수 있습니까?
FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Optix Studio Pro 업그레이드 및 후속 주제를 참조하십시오.
구매한 FactoryTalk Optix Runtime 자격은 어디에서 관리할 수 있습니까?
런타임 자격을 구매, 할당, 활성화, 시작 및 재호스트하려면 FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Optix Runtime 설정을 참조하십시오. 런타임 도구에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Optix 설치 가이드 | 런타임 도구를 참조하십시오.
한 장치에서 다른 장치로 런타임 라이선스를 전송할 수 있습니까?
예, 한 장치에서 다른 장치로 런타임 라이선스를 전송할 수 있습니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Optix Runtime 자격 재호스팅을 참조하십시오.
MyRockwell 계정은 어디서 어떻게 만듭니까?
FactoryTalk Hub에 로그인한 상태에서 MyRockwell 계정을 만들 수 있습니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Hub에 로그인을 참조하십시오.
FactoryTalk Optix Studio와 FactoryTalk Optix Pro의 차이점은 무엇입니까?
FactoryTalk Optix Studio Pro는 FactoryTalk Optix Studio보다 더 많은 기능을 제공합니다. 차이점을 보려면 FactoryTalk Optix 설치 가이드 | FactoryTalk Optix Studio와 FactoryTalk Optix Studio Pro 비교를 참조하십시오.
내 조직의 어떤 계정에서 라이선스를 받을 수 있습니까?
먼저 MyRockwell 계정에서 라이선스를 받습니다. 그런 다음 라이선스를 조직과 연결할 수 있습니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드 | 자격을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.