응용 프로그램에 필요한 런타임 자격 결정

FactoryTalk®Optix™
랜딩 페이지의
런타임 크기 조정
섹션에 액세스하는 방법:
  1. 런타임 크기 조정
    탭을 선택합니다.
FactoryTalk®Optix™
Runtime 자격을 구매하기 전에 해당 크기를 결정합니다. 마법사를 완료하여 응용 프로그램에 권장되는 패키지 크기를 결정합니다. 마법사를 완료하면 각 페이지의 상단에 업데이트된 토큰 수와 그 결과에 따른 권장 패키지 크기가 XS에서 XL까지 표시됩니다.
  1. 프레젠테이션 선택
    :
    기본 HMI 클라이언트(토큰 1개)
    와
    웹 HMI 클라이언트
    중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.
    세션 수
    아래에서 세션 수(토큰)를 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
    팁:
    기본 HMI 클라이언트
    프레젠테이션에는 모든 클래식 컨트롤 데이터, 이미지 및 도면이 포함됩니다.
    웹 HMI 클라이언트
    프레젠테이션에는 동일한 항목이 포함되며 하나 또는 여러 개의 HTML5 웹 클라이언트에서 해당 항목에 액세스할 수 있습니다.
  2. 기능 선택
    : 응용 프로그램에서 사용할 기능을 선택합니다.
    모두 선택(토큰 #개)
    ,
    없음
    중 하나를 선택하거나 개별 기능을 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
  3. 컨트롤러 연결
    : 단일 또는 다중 연결을 설정할 컨트롤러를 하나 이상 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
  4. 상호 운용성 선택
    에서 필요에 따라
    OPC UA 클라이언트
    및
    OPC UA 서버
    아키텍처를 구성하고
    다음
    을 선택합니다.
  5. 미리 보기 및 구매
    를 선택하면 선택한 항목의 요약과 구매를 위한 최종 권장 패키지 크기를 확인할 수 있습니다.
  6. Runtime Package and Support Options
    에서 지원 옵션을 선택합니다.
  7. 런타임 옵션을 권장 크기에서 다음 크기로 업그레이드하려면
    Station Runtime Lite (x) (토큰 x개)로 업그레이드
    에서 구매할 크기 옵션을 선택합니다.
    팁:
    (x) (토큰 x개)
    의 내용은 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
  8. 필요한 런타임 패키지 크기를 결정한 후에는 상거래 포털에서 자격을 구매할 수 있습니다. 과정을 더 쉽게 하려면
    카탈로그 번호 복사
    를 선택하여 선택한 카탈로그 번호를 클립보드에 복사합니다. 그런 다음 카탈로그 번호를 상거래 포털 검색 창이나 필요한 문서에 붙여 넣을 수 있습니다. 상거래 포털을 열려면
    FactoryTalk Optix 구매
    를 선택합니다.
    상거래 포털은 구매를 완료하는 페이지를 엽니다.
  9. 로그인한 다음 카탈로그 번호를 검색 창에 붙여 넣습니다. 카트에 카탈로그 번호를 추가하려면 를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal