검색
FactoryTalk Optix 설치 가이드
FactoryTalk Optix Runtime 도구
FactoryTalk
®
Optix
™
에는 자격 관리 및 응용 프로그램 배포를 위한 런타임 도구가 필요합니다. 런타임 도구를 설치하려면 먼저 응용 프로그램에 필요한 자격 크기를 결정합니다.
FactoryTalk Optix Runtime 설정
런타임 자격 크기 결정
Windows 장치에 런타임 도구 설치
장치에 런타임 도구 다운로드
Ubuntu 22.04 장치에서 런타임 도구 설정
선택적 런타임 도구 자동 설치 설정
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal