Windows 장치에 런타임 도구 설치
FactoryTalk® Optix™
Runtime 도구 설치 패키지를 다운로드한 후 런타임 도구를 설치합니다.
중요:
런타임 장치가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우
FactoryTalk® Optix™
랜딩 페이지에서 설치 패키지를 다운로드할 수 없습니다. 설치 패키지를 온라인 장치에 다운로드한 다음 USB 드라이브를 통해 런타임 장치로 전송합니다.- 다운로드가 완료되면 다운로드 폴더에서열기를 선택합니다.
- FactoryTalk® Optix™Runtime 도구.exe파일을 두 번 클릭하고 설치 프로세스를 완료합니다.FactoryTalk® Optix™응용 프로그램 업데이트 서비스 및FactoryTalk® Optix™ Entitlement Manager설치.
- 프로젝트에 MySQL 서버에 연결된 ODBC 데이터베이스가 포함된 경우 Microsoft 제품 페이지에서 다운로드할 수 있는MySQL ODBC 커넥터추가 패키지를 설치합니다.
- 프로젝트에 SQL Server에 연결된 ODBC 데이터베이스가 포함된 경우 Microsoft 제품 페이지에서 다운로드할 수 있는SQL Server용 ODBC 드라이버 17추가 패키지를 설치합니다.
- FactoryTalk® Optix™Studio 또는 Windows 런타임 도구 또는 둘 다 자동 모드로 설치하려면<version>자리 표시자를 적절하게 바꿔 Windows 명령 프롬프트 터미널에서 다음 스크립트를 실행합니다.FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTermsFactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms자동 모드는 스크립트와 상호 작용하지 않으려는 경우 및 다양한 자동화에 유용합니다.
Runtime Tools
Windows installation
silent mode
ODBC Database
의견을 작성 부탁드립니다.