런타임 크기 조정
런타임 크기 조정
계산기는 응용 프로그램에 필요한 토큰 단위의 적합한
FactoryTalk® Optix™
Runtime 패키지를 결정합니다.
FactoryTalk® Optix™
Runtime을 사용하려면 자격을 구매하고 해당 자격을 조직에 할당해야 합니다.
FactoryTalk® Optix™
Runtime 자격을 구매하기 전에 해당 크기를 결정합니다. 마법사를 완료하여 응용 프로그램에 권장되는 패키지 크기를 결정합니다. 마법사를 완료하면 각 페이지의 상단에 업데이트된 토큰 수와 그 결과에 따른 권장 패키지 크기가 XS에서 XL까지 표시됩니다.- 프레젠테이션 선택:기본 HMI 클라이언트(토큰 1개)와웹 HMI 클라이언트중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.세션 수아래에서 세션 수(토큰)를 선택하고다음을 선택합니다.팁:기본 HMI 클라이언트프레젠테이션에는 모든 클래식 컨트롤 데이터, 이미지 및 도면이 포함됩니다.웹 HMI 클라이언트프레젠테이션에는 동일한 항목이 포함되며 하나 또는 여러 개의 HTML5 웹 클라이언트에서 해당 항목에 액세스할 수 있습니다.
- 기능 선택: 응용 프로그램에서 사용할 기능을 선택합니다.모두 선택(토큰 #개),없음중 하나를 선택하거나 개별 기능을 선택하고다음을 선택합니다.
- 컨트롤러 연결: 단일 또는 다중 연결을 설정할 컨트롤러를 하나 이상 선택하고다음을 선택합니다.
- 상호 운용성 선택에서 필요에 따라OPC UA 클라이언트및OPC UA 서버아키텍처를 구성하고다음을 선택합니다.
- 미리 보기 및 구매를 선택하면 선택한 항목의 요약과 구매를 위한 최종 권장 패키지 크기를 확인할 수 있습니다.
- Runtime Package and Support Options에서 지원 옵션을 선택합니다.
- 런타임 옵션을 권장 크기에서 다음 크기로 업그레이드하려면Station Runtime Lite (x) (토큰 x개)로 업그레이드에서 구매할 크기 옵션을 선택합니다.팁:(x) (토큰 x개)의 내용은 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
- 로그인한 다음 카탈로그 번호를 검색 창에 붙여 넣습니다. 카트에 카탈로그 번호를 추가하려면
을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.