FactoryTalk Optix Runtime 자격 재호스팅
런타임 장치를 교체해야 하는 경우
FactoryTalk® Optix™
Runtime 자격을 다른 장치에 재호스트합니다.
중요:
기술적 또는 조직적인 이유로 인해 자격을 이동해야 할 때만 자격을 재호스팅해야 합니다. 월별 최대 자격 재호스트 횟수는 2회입니다. 같은 달에 세 번째 재호스트가 필요한 경우 소프트웨어 지원팀에 문의하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.