프로젝트 노드 ID

프로젝트를 저장할 때 OPC UA를 통해 노출되지 않는 프로젝트 노드의 ID는 성능 최적화를 위해 변경될 수 있습니다. OPC UA 서버가 노드를 노출하면 이러한 노드의 ID는 고정됩니다. 이 ID는 프로젝트를 저장하면 변경되지 않습니다.
노트: nodeID 정의에 대한 자세한 내용은 용어 사전 항목을 참조하십시오.

사용자 지정 노드 ID

ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
파일을 편집하여 사용자 지정 고정 노드 ID를 정의할 수 있습니다.
중요:
Rockwell Automation
에서는
Model.yaml
파일을 편집하는 것이 프로젝트가 손상될 수 있으므로 가장 고급 사용자에게만 권장됩니다.
Model.yaml
파일을 변경하기 전에 프로젝트를 백업해야 합니다. 프로젝트 복제, 프로젝트 백업, 프로젝트 복원의 내용을 참조하십시오.
Model.yaml
파일의 다음 예시는 4개의 변수에 대해 정의된 사용자 지정 ID를 보여줍니다.
Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1
Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2
Id: "s='Custom Variable 2'"
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3
Id: s=CustomVariable3
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4
Id: i=12345
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5
Id: 's="some"."name"'
Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal