세션에 대한 유휴 시간 초과 구성
IdleTimeoutEvent
를 사용하면 전체 세션에 유휴 시간 초과를 적용할 수 있습니다. 시간 초과는 모든 사용자 지정 이벤트를 트리거할 수 있습니다.- 프로젝트 보기에서UI폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.UI세션#(type)이프로젝트 보기에 나타납니다.
- (선택 사항)UI세션#(type)위로 마우스를 가져가서을 선택한 다음 UI 세션의 새 이름을 입력합니다.

- 속성에서 다음 값을 설정합니다.
- 비활성 시간 초과 기간. 시간 초과 기간을 입력합니다.
- 비활성 시간 초과 활성.참으로 설정합니다.
- IdleTimeoutEvent이후이벤트에서
새 메서드 추가를 선택하고명령을 확장한 후 시간 초과 이벤트가 트리거될 때 실행할 명령을 선택합니다. - 프레젠테이션 엔진에 세션을 적용합니다.
- 프로젝트 보기에서 프레젠테이션 엔진을 선택합니다.
- 속성의세션에서 UI 세션 유형을 선택합니다.
프레젠테이션 엔진에 대한 자세한 내용은 프레젠테이션 엔진 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.