인터페이스 요소 만들기
필요한 텍스트 상자와 버튼을 만듭니다.
- 변수 만들기:
- 프로젝트 보기에서모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택하여 3개의 변수를 만듭니다.
- 각 변수 위로 마우스를 가져가서을 선택하고 다음을 입력하여 변수 이름을 바꿉니다.

- Source
- Target
- Password
- 각 변수에 대해속성에서Int32를 선택하고String을 선택하여 값을 지웁니다.
- 소스 파일 경로 텍스트 상자 만들기:
- 프로젝트 보기에서UI를 확장합니다.
- MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 텍스트 상자 위로 마우스를 가져가서을 선택하고
SourceBox를 입력합니다. - 속성에서자리 표시자 텍스트를Source file path로 설정합니다.
- 텍스트및 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 대상 파일 경로 텍스트 상자 만들기:
- MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 텍스트 상자 위로 마우스를 가져가서을 선택하고
TargetBox를 입력합니다. - 프로젝트 보기에서TargetBox을 선택합니다.
- 속성에서자리 표시자 텍스트속성 값을Target file path로 설정합니다.
- 텍스트속성 및 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 암호 텍스트 상자 만들기:
- MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 텍스트 상자 위로 마우스를 가져가서을 선택하고
PasswordBox를 입력합니다. - 프로젝트 보기에서PasswordBox을 선택합니다.
- 속성에서자리 표시자 텍스트속성 값을Password로 설정합니다.
- 속성에서컨트롤 유형속성 값을Password로 설정합니다이 설정은 입력한 암호를 난독 처리합니다.
- 텍스트속성 및 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- Zip 버튼 만들기:
- 프로젝트 보기에서MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 버튼 위로 마우스를 가져가서을 선택하고
ZipButton을 입력합니다. - 속성에서텍스트속성을Zip으로 설정합니다.
- 이벤트창에서MouseClickEvent옆에 있는를 선택하고 를 선택합니다.

- 압축 해제 버튼 만들기:
- 프로젝트 보기에서MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 버튼 위로 마우스를 가져가서을 선택하고
UnzipButton을 입력합니다. - 속성에서텍스트속성을Unzip으로 설정합니다.
- 이벤트창에서MouseClickEvent옆에 있는를 선택하고 를 선택합니다.

- NetLogic을 변수와 연결:
- 프로젝트 보기에서NetLogic폴더를 확장합니다.
- ZipUnzipLogic을 선택하고속성에서 다음 사이의 동적 링크를 만듭니다.
- Password및
- Source및
- Target및
동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 인터페이스 요소 정렬.

의견을 작성 부탁드립니다.