배포 및 호환성 FAQ
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
배포, 장치와의 호환성, 지적 재산권 보호, 업그레이드 또는 다운그레이드 옵션에 대한 일반적인 질문의 답변을 찾아보십시오.FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포하려면 어떻게 해야 합니까?
FactoryTalk Optix Studio에서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포합니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
이전 버전의 FactoryTalk Optix Runtime을 실행 중인 장치에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포할 수 있습니까?
예, 런타임 버전은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포할 때 업데이트됩니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
이미 응용 프로그램이 배포된 Optix Panel에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포하면 어떻게 됩니까?
OptixPanel에는 한 번에 하나의 FactoryTalk Optix 응용 프로그램만 있을 수 있습니다. ProjectA를 배포한 후 ProjectB를 배포하려는 경우 시스템은 ProjectA를 ProjectB로 바꿉니다.
ProjectA를 배포하고 프로젝트를 업데이트하려는 경우, 시스템은 프로젝트를 업데이트할지(내부 데이터가 손실되지 않음), 아니면 프로젝트를 바꿀지(모든 내부 데이터를 지워짐) 묻습니다.
팁:
FactoryTalk Optix Studio는 이름이 다른 프로젝트를 별도의 프로젝트로 처리합니다. ProjectA를 배포한 다음 ProjectA_updated를 배포하려는 경우 ProjectA가 바뀝니다.
지적 재산을 보호하는 방식으로 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포할 수 있습니까?
예, FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 안전한 방식으로 배포할 수 있습니다. 대상 장치에서 프로젝트 난독화 항목을 참조하십시오.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 업그레이드하거나 다운그레이드할 수 있습니까?
FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 다운그레이드할 수 없지만 응용 프로그램을 업그레이드할 수는 있습니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 업그레이드하려면 프로젝트를 업그레이드한 다음 대상 장치에 응용 프로그램을 다시 배포합니다. 다음을 참조하십시오.
타사 IPC에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포할 수 있습니까?
예, 대상 장치가 FactoryTalk Optix 소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항을 충족하는 경우 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 타사 IPC에 배포하고 실행할 수 있습니다. FactoryTalk Optix 릴리스 정보 | 시스템 요구 사항을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.