공용 속성

UI 개체의 사용 가능한 속성은 선택한 개체에 따라 다릅니다.
노트:
비특정 숫자 값이 있는 속성의 경우 자동 값은 -1과 같습니다. 속성에서 자동을 두 번 클릭하면 -1이 나타납니다. 속성에 -1을 입력하면 값이 자동으로 표시됩니다.
속성
설명
값
이름
개체의 이름.
문자열 값.
유형
개체의 유형.
편집할 수 없는 값.

모양

속성
설명
값
표시
런타임 시 개체의 표시 여부
  • 참. 런타임에 표시됩니다.
  • 거짓. 런타임에 표시되지 않습니다.
활성화됨
개체가 런타임에 사용자 상호 작용을 허용하는지 여부
  • 참. 런타임에 상호 작용이 허용됩니다.
  • 거짓. 런타임에 상호 작용이 금지됩니다.
불투명도
개체의 투명도
0-100의 숫자 값으로 0을 사용하면 개체가 투명해집니다.
깜박임
개체가 주기적으로 깜박이도록 허용하고 개체가 표시되지 않으면 무시됩니다.
  • 참. 개체가 표시되는 경우 주기적으로 깜박입니다.
  • 거짓. 개체가 표시되는 경우 주기적으로 깜박이지 않습니다.
회전
중심점을 기준으로 개체를 회전합니다.
숫자 값. 양수 값은 시계 방향 회전을 각도 단위로 나타냅니다.
테두리 색상
개체의 테두리 색상
연결된 태그의 선택되거나 입력된 색상입니다.
채우기 색상
개체의 채우기 색상
연결된 태그의 선택되거나 입력된 색상입니다.
테두리 두께
개체 테두리의 두께(픽셀 단위)
숫자 값.
모퉁이 반지름
직사각형 모퉁이의 곡률(픽셀 단위)
숫자 값.
적중 테스트 표시
런타임 시 이벤트 메서드를 수행할 개체를 사용자가 선택할 수 있는지 여부
  • 참. 이벤트 메서드를 수행하기 위한 사용자 선택을 개체가 허용합니다.
  • 거짓. 이벤트 메서드를 수행하기 위한 사용자 선택을 개체가 허용하지 않습니다. 기본 개체는 사용자 선택을 허용합니다.
이동 대상
개체 또는 상위 개체가 런타임에 이동할 수 있는지 여부를 결정합니다.
  • 없음. 런타임 시 개체를 끌어올 때 개체가 이동하지 않습니다.
  • 셀프. 런타임 시 개체를 끌어올 때 개체가 이동합니다.
  • <AncestorObject>
    . 상위 및 하위 개체는 런타임 시 이동 가능한 개체를 끌어올 때 이동합니다.

크기 및 레이아웃

속성
설명
값
가로 맞춤
선택한 개체를 창에서 가로로 정렬
  • 오른쪽
  • 왼쪽
  • 가운데
  • 연장
세로 맞춤
선택한 개체를 창에서 세로로 정렬
  • 위쪽
  • 아래쪽
  • 가운데
  • 연장
너비
개체의 너비
숫자 값(픽셀 단위)
높이
개체의 높이
숫자 값(픽셀 단위)
왼쪽 여백
창의 왼쪽 가장자리와 개체의 왼쪽 측면 사이의 거리(픽셀)
숫자 값
상단 여백
창 상단과 개체 상단 사이의 거리(픽셀)
숫자 값
오른쪽 여백
창의 오른쪽 가장자리와 개체의 오른쪽 측면 사이의 거리(픽셀)
숫자 값
하단 여백
창 하단과 개체 하단 사이의 거리(픽셀)
숫자 값
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal