개체 도킹

개체를 도킹하여 컨테이너에 개체를 고정합니다. 여백을 유지하면서 컨테이너의 어느 한 쪽에 개체를 도킹하거나, 여백을 다시 설정하는 동안 가운데에 도킹하거나, 컨테이너를 가로질러 개체를 연장합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 컨테이너를 두 번 클릭하거나
    편집기 아이콘
    를 선택합니다.
    편집기에서 별도의 탭이 열립니다.
  2. 편집기에서 도킹할 개체를 선택합니다.
    팁: 여러 개체를 선택하려면
    Ctrl
    키를 누른 상태에서 여러 개체를 선택합니다.
  3. 편집기 도구 모음에서 개체를 도킹할 버튼을 선택합니다.
    • 왼쪽 도킹 아이콘
      왼쪽 도킹
      . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 왼쪽에 고정합니다.
    • 오른쪽 도킹 아이콘
      오른쪽 도킹
      . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 오른쪽에 고정합니다.
    • 상단 도킹 아이콘
      상단 도킹
      . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 상단에 고정합니다.
    • 하단 도킹 아이콘
      하단 도킹
      . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 하단에 고정합니다.
    • 가운데 도킹 아이콘
      가운데 도킹
      . 선택한 개체를 세로로 고정한 상태에서 개체를 가운데에 배치하고 여백을 재설정합니다.
    • 가운데 도킹 아이콘
      가운데 도킹
      . 선택한 개체를 가로로 고정한 상태에서 개체를 가운데에 배치하고 여백을 재설정합니다.
    • 왼쪽 및 오른쪽 도킹 아이콘
      왼쪽 및 오른쪽 도킹
      . 선택한 개체를 컨테이너에서 가로로 연장합니다.
    • 상단 및 하단 도킹
      상단 및 하단 도킹
      . 선택한 개체를 컨테이너에서 세로로 연장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal