모듈 로그 레벨 구성
기본적으로
FactoryTalk Optix Studio
출력
창에는 모든 모듈에 대한 모든 경고, 정보 및 오류 메시지가 표시됩니다. 고급 모드를 사용하면 자세한 메시지를 표시할 수 있습니다.특정 모듈 또는 모든 모듈의 출력 창에 표시할 로그 정보의 최대 레벨을 지정합니다. 로그는
FactoryTalk Optix Studio
의 최대 정보 레벨에 관계 없이 시스템 로그에 저장됩니다. 불필요한 데이터를 저장하면 성능이 저하될 수 있습니다.- FactoryTalk Optix Studio제목 표시줄에서을 선택합니다.
FactoryTalk Optix Studio 옵션 - FactoryTalk Optix Studio 옵션에서고급 모드를 선택하고저장을 선택합니다.
- 고급 모드를 적용하기 위해FactoryTalk Optix Studio를 다시 시작합니다.
- FactoryTalk Optix Studio제목 표시줄에서뒤의 드롭다운 화살표를 선택하고
FactoryTalk Optix Studio 옵션모듈 로그 레벨 구성을 선택합니다. - 모듈 로그 레벨 구성의기본 레벨에서출력창에 표시할 기본 정보 레벨을 선택합니다.
- 오류. 오류 메시지입니다.
- 경고. 경고 메시지입니다.
- 정보. 정보 메시지입니다.
- 세부 1. 문제 해결을 위한 첫 번째 레벨의 세부 메시지입니다.
- 세부 2. 문제 해결을 위한 두 번째 레벨의 세부 메시지입니다.
- 각 모듈 뒤의 정보 레벨을 선택하고, 선택한 레벨과 지정된기본 레벨이 동일하지 않은 경우 메시지를 표시합니다.
- 닫기를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.