히스토그램 차트 구성
히스토그램 차트
개체를 구성하여 프로젝트 노드 또는 데이터베이스에서 데이터를 가져옵니다.- 프로젝트 보기의UI에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 를 선택합니다.
- (선택 사항)속성에서모델을 확장하고항목 종류를 설정하여 개체에 표시할 항목 종류를 지정합니다.팁:항목 종류속성은 하위 노드에서 인식되는 개체 또는 변수 유형으로 자동 설정됩니다.예를 들어, 모델이Motor개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우항목 종류는Motor유형에 대한 참조로 자동 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(Motor1,Motor2,Motor3등)의 특성 또는 속성입니다.
- 팁: 다음 단계는 프로젝트 모델의 데이터에는 선택 사항이며 데이터베이스의 데이터에는 필수입니다.속성의쿼리에서모델에 지정된 대로 데이터베이스 또는 프로젝트 노드에서 가져온 항목을 필터링하는 표준 SQL 쿼리를 입력합니다.자세한 내용은 SQL 쿼리 항목을 참조하십시오.예:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- 레이블과 변수 인수(예:@BrowseName) 간에 동적 링크를 만들어서 차트 레이블을 구성합니다.
- (선택 사항)값에서 관련 속성 값 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
histogram chart
의견을 작성 부탁드립니다.