ODBC 데이터베이스를 사용하여 데이터 로거 개발

ODBC 데이터베이스에 데이터를 저장하는 로거를 구성합니다.
적용 사례
타임스탬프 및 변수 값에 대한 테이블과 게이지 아래에 RefreshData 버튼이 있는, 0에서 100까지의 값을 표시하는 반원형 게이지가 있는 데이터 로거 인터페이스입니다.
노트:
샘플 프로젝트 다운로드:
DataLoggerODBC.zip
이 샘플 프로젝트를 예상대로 실행하려면 ODBC 설정을 구성해야 합니다.
필수 구성 요소
  1. 프로젝트를 개발하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서
    모델
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    변수
    를 선택합니다.
  3. 변수를 모니터링하는 ODBC 데이터베이스가 있는 주기적인 데이터 로거 만들기.
  4. 인터페이스 요소 정렬.
  5. 프로젝트 저장.
디자인 적용 사례
타임스탬프 및 변수 값에 대한 테이블과 아래에 RefreshData 버튼이 있으며 0에서 100까지 레이블이 지정된 반원형 게이지가 있는 데이터 로거 인터페이스입니다.
실행 아이콘
실행
을 선택하고 클라이언트 에뮬레이터를 통해 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal