Optix 템플릿 만들기
템플릿을 기반으로 할 프로젝트의 모든 기본 콘텐츠가 포함된 Optix 템플릿을 만듭니다. 기존 프로젝트에서 Optix 템플릿을 만들 수 있습니다.
- Optix 템플릿으로 만들 프로젝트에서 기본 콘텐츠로 표시할 콘텐츠를 추가합니다.
- 도구 모음에서저장뒤에 있는 아래쪽 화살표를 선택하고 을 선택합니다.
- 다른 이름으로 프로젝트 저장에서 다음을 완료합니다.
- 이름. 템플릿의 새 이름을 입력합니다.
- 저장 유형.Optix 템플릿(*.optixt)을 선택합니다.
- 위치. Optix 템플릿의 위치는 읽기 전용입니다.팁: Optix 템플릿은C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates에 저장됩니다. 템플릿 이름 앞에는FTOptix_template_이 붙습니다.
- (선택 사항)버전 관리 사용. Optix 템플릿에 대한 변경 내용을 추적하고 Git 리포지토리에 템플릿을 저장하려면 선택합니다.
- (선택 사항)비밀 암호화. Optix 템플릿에 포함된 중요한 데이터를 암호화하려면 선택합니다.
- 확인을 선택합니다.새 Optix 템플릿을 보려면 필요에 따라 오른쪽으로 스크롤하여 Optix 템플릿을 확인합니다. 고유한 사용자 정의 템플릿 이름은새 프로젝트의 맨 위에 있는 타일에 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.