확장 속성

확장 속성을 사용하여 태그 및 데이터 유형에 정보를 더 추가할 수 있습니다.
확장 속성을 사용하면 생성할 태그 수를 줄일 수 있습니다. 개별 태그가 확장 속성으로 구성된 경우 이 태그의 확장 속성을 사용하여 태그의 이름, 설명, 엔지니어링 단위, 제한 및 상태 값을 표시합니다.
확장 속성에는 다음이 포함됩니다.
이름
태그 또는 데이터 유형의 이름으로, 40자로 제한됩니다.
설명
태그 또는 데이터 유형에 대한 설명으로,128자로 제한됩니다.
엔지니어링 단위
태그 또는 태그 구조나 배열 구성원과 연관된 측정 단위(예: 섭씨 온도, 파운드, 평방 인치당 파운드)입니다. 엔지니어링 단위는 80자로 제한됩니다.
최소
태그나 태그 구조 또는 배열 구성원의 최소(낮음) 값입니다. 최대 속성과 함께 최소를 사용하여 DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT, USINT 태그에 대한 높음 및 낮음 제한을 만들 수 있습니다. 최소 속성 값은 최대 속성 값보다 작거나 같아야 합니다.
최대
태그나 태그 구조 또는 배열 구성원의 최대(높음) 값입니다. 최소 속성과 함께 최대를 사용하여 DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT, USINT 태그에 대한 높음 및 낮음 제한을 만들 수 있습니다. 최대 속성 값은 최대 속성 값보다 작거나 같아야 합니다.
상태 0
태그 또는 태그 구조나 배열 구성원과 연관된 상태 0 식별자입니다. 상태 0을 상태 1 속성을 함께 사용하여 BOOL 태그의 두 상태를 설명합니다. 예를 들어, 상태에 대해 상태0은 시작, 상태1은 중지입니다. 식별자는 80자로 제한됩니다.
상태 1
태그나 태그 구조 또는 배열 구성원과 연관된 상태 1 식별자입니다. 상태 1을 상태 0 속성과 함께 사용하여 BOOL 태그의 두 상태를 설명합니다. 식별자는 80자로 제한됩니다.
팁: LINT 데이터 유형의 값은 값이 17자리를 초과할 때 반올림됩니다. 예를 들어 값 92,233,720,368,547,758은 92,233,720,368,547,760으로 반올림됩니다.
선택한 태그에 사용할 수 있는 확장 속성은 태그의 데이터 유형에 따라 다릅니다.
HMI 장치는 별칭이 지정된 Logix Designer 태그의 통과 확장 속성을 표시합니다. 통과를 통해 정의에서 확장 속성 값을 정의할 수 있습니다. 정의의 인스턴스를 만들 때 기본 정의 값은 인스턴스에서 명시적으로 정의하거나 오버라이드하지 않는 한
FactoryTalk Optix
의 인스턴스로 전달됩니다. 이 동작은 UDT, AOI, 배열 및 PlantPAx 프로세스 명령어에 대해 지원됩니다. 다음 확장 속성을 정의할 수 있습니다.
  • 설명
  • 엔지니어링 단위
  • 상태0
  • 상태1
팁:
값이 비어 있는 엔지니어링 단위, 상태0 및 상태1 확장 태그 속성은 온라인 태그 가져오기를 사용할 때만 사용할 수 있습니다. 오프라인 및 온라인 태그 가져오기에 속성을 사용할 수 있도록 기본값을 지정합니다.
PlantPAx 프로세스 지침의 확장 속성은 온라인 태그 가져오기를 사용할 때만 사용할 수 있습니다. 오프라인 태그 가져오기는 Logix의 향후 버전에서 지원될 예정입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal