번역 관리
C# API를 사용하여
LocalizationDictionary
개체 내에서 번역된 문자열을 읽거나 씁니다. API는 InformationModel
정적 클래스에 의해 제공됩니다.LocalizedText 클래스
LocalizedText
클래스모든 API에는 자체 인수 중에
LocalizedText
C# 클래스의 인스턴스가 있으며, 이 인스턴스는 LocalizationDictionary
에서 번역된 키/라인 또는 특정 문자열을 식별합니다. 여기에는 다음 속성이 포함됩니다.- NamespaceIndex(int)
- LocalizationDictionary가 속한 프로젝트의 네임스페이스 식별자입니다.팁:LocalizationDictionary가 동일한 NetLogic 프로젝트에 있는 경우LocalizedText를 구성할 때NamespaceIndex를 지정할 필요가 없습니다.
- TextId(string)
- 문자열의 번역을 연결할 수 있는 키입니다.
- LocaleId(string)
- 로케일 ID입니다. 예:en-US.
- Text(string)
- 번역된 문자열입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.