변경 이벤트 구성

변수 또는 개체 속성의 값이 변경되는 경우 메서드를 트리거합니다.
팁: 변경 이벤트에서 컨트롤러 태그를 사용하는 경우
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에 태그 값이 표시되지 않더라도 태그는 런타임 시 항상 업데이트됩니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 개체나 변수를 선택합니다.
  2. 속성
    에서 변수 또는 속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    변경된 이벤트
    를 선택합니다.
    팁: 필요한 경우
    검은색 추가 아이콘
    를 선택하여 변수를 추가합니다.
  3. 이벤트
    에서
    VariableChanged
    옆에 있는
    검은색 추가 아이콘
    를 선택합니다.
  4. 메서드 선택:
    • 전역 메서드의 경우
      명령
      을 확장합니다.
    • 로컬 메서드의 경우 메서드를 노출하는 노드를 확장하거나(예:
      데이터그리드
      노드는
      새로 고침
      메서드를 노출함) 특정 NetLogic과 관련된 노드를 확장합니다.
  5. (선택 사항) 메서드에 인수가 필요한 경우 메서드를 확장하고 인수를 설정합니다.
  6. (선택 사항) 3~5 과정을 반복하여 더 많은 메서드를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal