트렌드 차트 확대 및 축소

트렌드 차트의 X축과 Y축을 확대/축소하여 특정 데이터에 초점을 맞춥니다. 트렌드 차트 축을 함께 또는 개별적으로 확대 및 축소합니다. 확대/축소는
일반
및
시간 범위
트렌드 모드에만 적용됩니다.
  • 트렌드 차트를 확대/축소하려면:
    • 핀치 투 줌 제스처를 사용합니다.
    • 트렌드 차트의 관심 영역에 마우스 포인터를 놓고 앞이나 뒤로 스크롤합니다.
    • 트렌드 차트를 선택하고
      +
      또는
      -
      를 선택합니다.
  • X축만 확대/축소하려면 트렌드 차트의 아무 곳에나 마우스 포인터를 놓고
    키를 누른 상태에서 위 또는 아래로 스크롤합니다.
  • Y축만 확대/축소하려면 트렌드 차트의 아무 곳에나 마우스 포인터를 놓고
    키를 누른 상태에서 위 또는 아래로 스크롤합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal