NetLogic 편집

외부 코드 편집기를 사용하여 NetLogic 코드를 수정합니다.
필수 구성 요소
기본 외부 코드 편집기를 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
  1. NetLogic을 편집하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서 NetLogic 개체를 두 번 클릭합니다.
    기본 외부 코드 편집기가 열립니다.
    팁: Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로
    Visual Studio®
    2022 또는
    Visual Studio Code
    를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
  3. 외부 코드 편집기에서 NetLogic 코드를 편집하고 파일을 저장합니다.
    팁:
    이러한 선언을 추가하여 사용자 지정 메서드를 노출할 수 있습니다.
    [ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal